Dil Değiştir :

Aşırı mühendislik, zaman ve paraya mal olan ancak kullanıcıya hiçbir katma değer sunmayan işlevlere sahip ürünleri ifade eder. Aynı zamanda sıklıkla "just-enough engineering" olarak da adlandırılır. Öne çıkan bir örnek: Juicero Press - Juicero'dan meyve suyu ve sebze poşetleri sıkan bir cihaz. Cihaz 2016 yılında 400 USD karşılığında piyasaya sürülmüştür. Ancak o zaman meyve suyu hayranlarının poşetleri aynı hızla elle sıktığı anlaşıldı. Juicero iflas etti. Bu örnek, geliştiricinin bakış açısından mükemmel olan bir ürünün müşteriler için her zaman uygun olmayabileceğini açıkça ortaya koyuyor. Aynı zamanda mükemmel bir atık da olabilir.
Aşırı mühendislik ve igus'un olası çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz®? Ücretsiz teknik dokümanı buradan indirin.
Her zamankinden daha iyi işlevler, daha fazla standart, modülerlik ve uygun fiyata düşük toplam sahip olma maliyeti: tüm sektörlerdeki şirketlerin makine ve tesis üreticilerinden ve dolayısıyla parça ve bileşen tedarikçilerinden beklediklerinin kısa ve öz bir özetidir. Sonuç olarak, mühendislik ve kontrol arasındaki gerilim giderek artıyor. Örneğin, satın alma departmanlarının satın alınan parçalar veya modüller için satın alma maliyetlerini düşük tutmaları sadece dünden beri istenmiyor. Birçok karar vericinin farkında olmadığı şey - Satın Alma ile yakın diyaloğa rağmen - tedarikçi seçiminin maliyetler üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olduğudur. Araştırmalar [1] müşterilerin iki tedarikçi arasında maliyet odaklı bir karar verirken genellikle ek maliyetler yarattığını göstermektedir.
Ancak, yüklenici tarafında da maliyetler üzerinde olumsuz etkisi olan ve bu nedenle hizmet sağlayıcı ile müşteri arasında gelişen iyi iş ilişkilerini tehlikeye atabilen bir olgu vardır: Aşırı mühendislik. Bu teknik dokümanda bunun arkasında yatan nedenler, olası sebepler ve mevcut çözümler ele alınmaktadır.
Birçok şirket, ürün geliştirmenin başlangıcında kurum içi aşırı mühendisliği bir maliyet unsuru olarak gündemine bile almıyor. Bu aynı zamanda arayüzlerin çeşitliliği ile de açıklanabilir - müşterinin mühendisleri ile yüklenicinin tasarım mühendisleri arasında teknik bir diyalog hiçbir şekilde standart değildir. Bunun sonuçları vardır, çünkü ürün geliştirme süreci mevcut değildir. Şirketler varyasyonlarla düşünür ve giderek daha çevik hale gelirler. Tasarımcılar kendilerini kabaca makine mühendisliği çalışmalarında öğretilenlere göre yönlendirirler, örneğin [2]. Örneğin, ürün geliştirme süreci Ürün Geliştirme Bilimsel Topluluğu'nun (WiGeP) yönergelerine dayanır ve kabaca aşağıdaki aşamalara ayrılır:
Ürün geliştirme sürecinin, ürün yaşam döngüsünün bir parçası olarak çok nadiren dikkate alındığı da dikkat çekmektedir. Bunun sonucu olarak ürünün işletilmesi, bakımı ve son olarak da bertarafı veya yeniden kullanımı ya da geri dönüşümü yeterince dikkate alınmamaktadır. Bu da aşırı mühendisliği teşvik etmektedir. Uygulamadan bir örnek [3] sonuçları göstermektedir: Bir mühendisin bir üretim konseptini optimize etmesi gerekiyordu. Bu, bir istasyonun son ürüne sızıntı süngerleri yerleştirdiği tam otomatik bir süreçti. Bu işlem özellikle yüksek bir kuvvet gerektirmez - klasik bir al ve yerleştir işlemi. Ancak mühendise göre, taban çerçevesi, boyunduruk plakası ve pnömatik ekseni destekleyen kolonlar, süngerin 10.000 newton ile preslenmesi gerekiyormuş gibi tasarlanmıştı. Uzmana göre, daha hafif ve daha elverişli bir makine tasarımı müşterinin gereksinimleri için yeterli olabilirdi. Sonuçlar: Ek malzeme ve tasarım maliyetleri. Katma değer: yok.
Bu ikilemin daha iyi bir iletişimle önlenebileceği varsayılabilir. Sonuçta, geliştirilen bir ürünün müşterinin tüm gereksinimlerini gerçekten karşılayıp karşılamadığı ancak satıştan ve satış rakamları ile katkı marjlarının değerlendirilmesinden sonra kesin olarak ölçülebilir. Yazılım araçları, analizler ve varsayımlar planlama aşamasında destek sağlasa da, devreye alma ve başarılı üretim sonrasına kadar kesinlik yoktur.
Bu, şirketler için ince bir çizgidir: ne müşterinin ihtiyaçlarını dikkate almadan gelişmeli ne de teknolojilerini iyileştirmeye çalışmaktan vazgeçmelidirler.
Artık aşırı mühendislikten kaçınmak için müşteri gereksinimlerinin kesin olarak bilinmesi gerektiği kabul edilmektedir. Sadece müşterinin çıkarlarını belirleyerek yanlış gelişmelere zaman ve kaynak yatırımı yapmaktan kaçınabilirsiniz. Simülasyon araçları veya konjoint analizleri yardımcı olabilir.
Vaka çalışmaları [4], sürekli maliyet baskısına karşı koymak için müşteri gereksinimlerini değerlendirmeye yönelik akıllı bir sistemin gerekli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır [5]. Buna dayanarak, hareketli plastik uzmanı igus®, müşteri gereksinimlerine daha da yaklaşmak ve aşırı mühendislikten kaçınmak amacıyla hedef pazarlarında bir iç analiz gerçekleştirmiştir. Sektör için fayda: ya maliyetler düşer ya da aynı miktarda yatırımla daha fazla teknoloji elde edilir. Parametrelerin ayarlanması ve müşteri ihtiyaçları ile mevzuat gerekliliklerinin anlaşılmasıyla, en iyi senaryoda son müşteri için toplam sahip olma maliyeti azaltılır.
Hareketli plastik uzmanının iş geliştirme ve ürün yöneticileri tarafından gerçekleştirilen sektörler arası anket, bileşen ve makine satın alırken müşteriler için hangi faktörlerin en önemli olduğunu gösteriyor:
Tüm sektörlerden teknik karar vericiler stabilite ve hizmet ömrüne vurgu yapmıştır. Ancak, inşaat makineleri, demiryolu ve açık deniz sektörlerinden ankete katılan mühendisler stabilite ve hizmet ömrünün öneminin farkında değildi. Örneğin, bir bileşenin gerekli kurulum alanı oldukça önemsizdir, bu da sadece sistemin boyutu göz önüne alındığında makuldür.
Gürültü gelişimi söz konusu olduğunda, tıp teknolojisi, otomotiv ve havacılık sektörlerindeki mühendisler mükemmelliğe özel bir önem verirken, diğer katılımcılar için bu oldukça ikincil bir rol oynamaktadır. Gürültünün önemsiz olduğu endüstriler, iyi bir fiyat-performans oranına sahip yerleşik standart bileşenlerden faydalanmaktadır.
Aynı durum ağırlık için de geçerlidir: havacılık ve uzay teknolojisinde tasarımcılar için merkezi bir rol oynarken, diğer sektörlerdeki mühendisler için ikincil bir faktördür. Burada da son müşteri satın alma maliyetlerinden tasarruf edebilir ve igus'un aşırı mühendisliğine bilinçli olarak karşı koyabilir®. Analiz edilen 25 sektörden ankete katılan tüm şirketlerin neredeyse yarısı için montaj süresi konusunun daha az önemli olması ve bakım aralıklarının da oldukça ikincil bir rol oynaması şaşırtıcıdır.
Sektörde aşırı mühendislik konusu gündeme geldi. Konjoint analizi gibi araçlar, teknik mükemmellik ile uygun maliyetli üretim arasındaki ince çizgide ilerleme konusunda hem müşterilere hem de hizmet sağlayıcılara destek olmaktadır. Sanayi şirketleri ve tedarikçiler, giderek sertleşen küresel rekabette ancak temel yetkinliklerine odaklanırlarsa ayakta kalabilirler. Bu aynı zamanda aşırı mühendisliği aktif olarak araştırmayı ve bundan kaçınmayı da içerir.
Ancak her yerde değil: örneğin tıp teknolojisinde birçok ürün/teknoloji doğrudan insanlar üzerinde veya içinde kullanılmaktadır. Mükemmellik, detaylara gösterilen özen ve biraz daha fazla güvenlik burada bile önceliğe sahiptir. Sektör uzmanlarının aşırı mühendisliği gerçekten takdir ettiği yer burasıdır.[6]
[1] https://www.maschinenmarkt.vogel.de/sparen-im-einkauf-verursacht-erhebliche-mehrkosten-a-864291/
[2] Werner Skolaut (ed.), Makine Mühendisliği, Springer Verlag
[3] https://www.wirtschaftswissen.de/einkauf-produktion-und-logistik/produktionsplanung/qualitaetsmanagement-produktion/schluss-mit-overengineering-warum-sie-stets-auf-adaequate-technologien-und-prozesse-setzen-sollten/
[4] https://www.tcw.de/news/optimierung-der-produktspezifikation-mittels-der-conjoint-analyse-980
[5] https://www.pwc.de/de/pressemitteilungen/2020/deutscher-maschinenbau-ist-und-bleibt-auch-2020-im-krisenmodus.html
[6] https://www.ingenieur.de/karriere/arbeitsleben/arbeitssicherheit/over-engineering-fuer-vorteil/

▼ Maliyetleri azaltın
E2.1 ailesi, kendini kanıtlamış E2/000 e-zincir® ailesinin halefidir. Tüm E2/000 e-zincir® iç veya dış yarıçapta açılabilir. Zincirin açılıp kapatılmasının gerekli olmadığı uygulamalar vardır ve artık paradan tasarruf edilebilir. E2.1 ailesi, iç ve dış yarıçapta açılabilir ve ayrıca açılmayan bir versiyon olarak mevcuttur. Aynı boyutlarla hızlı bir şekilde çok fazla para tasarrufu yapılabilir.

▼ Maliyetleri azaltın
E4.1 sistemi, igus® programındaki sağlam ve en büyük e-zincir® ailesidir. Öncelikle yüksek stabilite ve modülerliğe odaklanan çok sayıda tasarım hilesi ile etkileyicidir. E4.1L (L=lean) ailesi bu hilelerin çoğunu benimser, ancak seri montajı daha kolay, daha hafif ve daha cazip fiyatlı olacak şekilde tasarlanmıştır.

▼ Maliyetleri azaltın
Enerji zincirini veya koruyucu kanalı robota güvenli bir şekilde sabitlemek için igus® 'un çeşitli Robotik kelepçeleri kullanılabilir. Basit katı plastik tutucularla hızlı bir şekilde çok para tasarruf edilebilir.

▼ Maliyetleri azaltın
Metalden yapılmış kılavuz sistemleri bilinen sorunları barındırır: korozyon, karmaşık kurulum, yüksek ağırlık ve yüksek maliyetler. Guidelite-plus-EG kılavuz teknesinin malzemesi yüksek kimyasal direnç sağlayarak elektrokaplama ve gübre üretiminde kullanım için idealdir. Hafifliği ve modüler tasarımı sayesinde kurulum önemli ölçüde basitleştirilmiştir.

▼ Maliyetleri azaltın
chainflex® fiyat kontrolü ile ihtiyaçlarınız için doğru kabloyu hızlı bir şekilde bulabilirsiniz. Her elektrik spesifikasyonu 7 kablo kalitesinde mevcuttur. Seçim sizin: uygun fiyat veya yüksek teknik gereksinimler için kablo. Bu geniş kablo yelpazesi sayesinde, size her tür kablo için büyük maliyet tasarrufu sunabiliriz; örneğin, tipik PURcable (CF77.UL.D) yerine uygun CF130.UL.D ile kontrol kablosu için %64,7'lik bir fiyat avantajı.

▼ Maliyetleri azaltın
Tam zamanında teslimatımız sayesinde, son derece esnek kabloları, ilgili konektörleri ve diğer ekleri depolamaya gerek yoktur. igus®, her uygulama için özelleştirilmiş ve son bir adımda sahada kurulabilen önceden monte edilmiş readychain® sistemleri tedarik eder.
Readychain® ile kullanılan tüm bileşenlerin birbiriyle uyumlu olduğu bir sistem çözümü elde edersiniz. Her sistem teslimattan önce test standlarımızda test edilir.

▼ Maliyetleri azaltın
Bizimle tüm sistemleri tek bir sipariş numarasıyla sipariş edebilir ve değerli montaj süresinden tasarruf edebilirsiniz.
Tek sipariş, tek fatura, tek teslimat, tek ortak. Farklı tedarikçilerden çok sayıda münferit parça temin etmek yerine, size her şeyi tek bir kaynaktan sağlıyoruz. Sizin için en uygun münferit parçaların tedarikini uygun fiyatlarla üstleniyor ve projenize A'dan Z'ye eşlik ediyoruz.

▼ Maliyetleri azaltın
Endüstri 4.0 çağında akıllı bakım: igus'un akıllı plastiği® makinelerin güvenilirliğini artırabilir, bakım çalışmalarını hassas bir şekilde planlayabilir ve böylece maliyet tasarrufu sağlayabilir.

▼ Maliyetleri azaltın
Enerji zinciri sistemleri yalnızca enerji, veri ve medyayı makinelere ve sistemlere taşımakla kalmaz. Aynı zamanda enerji maliyetlerini de etkilerler. Bir enerji zincirini belirli bir hızda hareket ettirmek için ne kadar itme-çekme kuvveti, yani tahrik gücü gerekir? Aynı stabiliteye sahip daha küçük ve daha hafif enerji zincirleri veya makaralı enerji zincirleri burada yardımcı olabilir.

▼ Maliyetleri azaltın
Makineler güvenli ve arızasız çalışmalıdır. Bunun için güvenilir bir enerji zinciri sistemi ve kablo gerekir. igus® montaj hizmetleri makinelerin durma sürelerini önler.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat