Change Language :

Yüksek performanslı plastikten üretilen rulmanlarımız ve kablo kılavuzlarımız hafiflikleri ve sessiz çalışmaları ile dikkat çekmektedir. Bu da onları özellikle mümkün olduğunca az gürültüye/BSR'ye neden olan mümkün olan en hafif tertibatların gerekli olduğu e-araçlarda kullanım için ideal kılmaktadır.
Entegre katı yağlayıcılar sayesinde kaymalı yataklarımız, lineer kılavuzlarımız ve kaplin mafsallarımız tamamen bakım gerektirmez. Yüksek sıcaklıklara, titreşimlere ve şoklara dayanırlar ve kire karşı duyarsız ve korozyonsuzdurlar.
Bu kompakt enerji zincirlerimiz, örneğin sürgülü kapılar veya koltuk ayarlayıcıları gibi araçlarda giderek artan sayıda elektrikle kontrol edilen işlevler için güvenilir bir güç kaynağı sağlar. Dar montaj alanlarında, hareketli güç ve sinyal kablolarını sayısız döngü boyunca güvenilir bir şekilde taşırlar.

What exactly are PFAS, why are they so popular in the consumer sector and in industry, especially in the automotive sector? Why is there a threat of an EU-wide ban and what can companies do now?
The white paper sheds light on these questions and shows how igus, as a plastics processor, is responding to the planned restriction at an early stage and can offer its customers PTFE-free and PFAS-tested alternatives.

iglidur kaymalı yataklar ile maliyetler %40'a kadar azaltılabilir. 80'e varan ağırlık tasarrufu sağlarlar ve böylece CO2 emisyonlarını azaltırlar. Buna ek olarak, rulmanlar çok sessiz çalışır, üretim toleranslarını telafi eder ve esnek montaj konseptleri sayesinde sac levhaya hızlı ve kolay bir şekilde monte edilebilir.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat