Dil Değiştir :

CF880'in pratikte kullanımı
Bir testere veya başka bir ahşap işleme makinesi için bir kontrol paneli her zaman basit bir uygulama gibi görünür. Prensipte öyledir, ancak güvenilirlik burada büyük önem taşır çünkü tüm makine işlevlerini etkiler. Yarıçaplar genellikle büyüktür ve ahşap veya diğer yapı malzemeleri alanında CF880'in kuru tozdan kaçınmak için iyi aşınma özelliklerine sahip PVC kılıfı çok iyi performans gösterir. Bu tür sistemler genellikle dünya çapında kurulur ve bu nedenle yalnızca güvenilir bir hizmet ömrü değil, aynı zamanda UL onayı da gerektirir.

CF881'in pratikte kullanımı
Taşlar eskiden imalat teknolojisinde diğer taşlarla birlikte işlenirken, bugün endüstriyel üretim hatlarında makine aletleri tarafından işlenmektedir. Testere ve freze makineleri, toplu testereler veya blok testereler genellikle taş işlemede kullanılır. Enerji zincirinde kullanılan ve uygulama içerisinde yer alan kontrol kabloları ince toz, titreşim, taş ve alet parçalarına maruz kalmaktadır. Ayrıca oldukça kuru bir ortamdır. PVC dış kılıflı kablolar bu nedenle taş işlemede kullanım için en uygun olanıdır, çünkü PVC aşınmaya ve bükülmeye karşı oldukça dayanıklı bir malzemedir. CF881 kontrol kablosu, PVC dış kılıfı mevcut çevresel etkilere dayanmasını sağladığından ve bu tür kuru enerji zinciri uygulamaları için gerekli olmayan PUR kablolara uygun bir alternatif olduğundan optimum seçimdir.

CF5'in pratikte kullanımı
CF5 kontrol kablosu ailesi çok sayıda damar/çapraz kesit kombinasyonunda mevcuttur. İç mekan vinçlerinde butonlara, limit anahtarlarına, motorlara ve hatta basit lambalara enerji sağlamak için sıklıkla 1,5 mm ve 2,5 mm kesitler kullanılır. Salondaki 80 metreden fazla olabilen uzun yolculuklar zorludur. Kısa hatve uzunluğu ve demetler halinde sarılan damarlar uzun bir hizmet ömrünü destekler. Ancak toz ve egzoz gazlarından kaynaklanan kirlenme, aşınmaya dayanıklı, yağa dayanıklı dış kılıfın iyi performans gösterdiği salon çatısı alanındaki kabloları da etkiler.

CF891'in pratikte kullanımı
Testin amacı, chainflex kontrol kablosunun hizmet ömrünü belirlemekti. CF891, örneğin takım tezgahlarında veya işleme makinelerinde sürekli harekete güvenilir bir şekilde dayanabilmelidir. Ayrıca, bu tür makinelerde kullanım genellikle kablonun yağlarla temas ettiği anlamına gelir. Yağ direnci açısından, CF891'in dış kılıfı iguPUR özellikle dikkat çekicidir. Bu kılıf malzemesi igus tarafından takım tezgahları için özel olarak geliştirilmiştir. Bu dış kılıf, test edilmiş 14,5 milyon strokluk hizmet ömrüyle birlikte bu kontrol kablosunu makineniz için güvenilir bir seçim haline getirir.

CF9'un pratikte kullanımı
Kanalizasyon arıtma tesisleri ilk bakışta çok sofistike görünmeyebilir, çünkü modern tesislerde genellikle cömert boyutlara sahip bir enerji besleme sistemi planlamak için yeterli alan vardır. Ancak yeterli alan olsa bile, bu sistemlere monte edilen kabloların don, yağmur ve güneşin UV ışınları gibi olumsuz hava koşullarına dayanması gerekir. Ve ideal olarak, bu sistemler 7/24 çalışmasına rağmen mümkün olduğunca az bakım gerektirmelidir. CF9'un TPE dış kılıfının hem -35°C'ye kadar düşük sıcaklıklara hem de UV ışınlarına karşı özellikle dayanıklı olmasına yardımcı olur. Bu tür sistemlerle ulaşılabilen 100 metrenin üzerindeki uzun mesafelerde bile kablo, köşebent dolgulu ekstrüzyon ve demetler halinde sarılmış damarlar sayesinde vaat edilen hizmet ömrünün tamamını korur.

CF9'un pratikte kullanımı
Test, chainflex kablonun son derece düşük sıcaklıklardaki hizmet ömrünü değerlendirdi. Dış mekan uygulamalarındaki sistemler soğuğa dayanıklı kablolara ihtiyaç duyar. Malzemeyi, özellikle de dış ceket malzemesini etkileyen şey tam olarak düşük sıcaklıklardır. Kabloların sürekli olarak zorlu çevre koşullarına maruz kaldığı liman gibi yerlerde ortaya çıkarlar. Deniz suyuna, büyük sıcaklık farklarına ve yağışa maruz kalan uygulamalar sağlam, hava koşullarına ve UV ışınlarına dayanıklı kablolar gerektirir.

CF10'un pratikte kullanımı
Bu kontrol kablosu için tipik bir uygulama alanı otomatik depolama ve sipariş toplama sistemleridir. Güvenilir enerji ve sinyal iletimi, özellikle otomatik depolara giderek daha fazla güvenen eczanelerde merkezi bir rol oynamaktadır. Siparişlerin verimli bir şekilde işlenmesini ve gerekli ilaçların hızlı bir şekilde temin edilmesini sağlar.
CF10.25.12, özel olarak geliştirilmiş TPE dış kılıfı ve optimize edilmiş tasarımı sayesinde burada değerini kanıtlıyor. Sağlam kılıf, kabloyu mekanik yükten korur. Aynı zamanda, çekirdeklerin özel bükümü olası çekirdek kırılmalarını önler ve yüksek döngü sürelerinde bile aşınmayı en aza indirir.
Bu özellikler sayesinde kontrol kablosu, otomatik sistemlerdeki tutucular için gerekli olanlar gibi son derece mobil uygulamalar için güvenilir bir çözüm sunar. Uzun hizmet ömrü ve yüksek yük kapasitesi sorunsuz çalışmayı sağlar ve planlanmamış duruş sürelerini en aza indirir.

CF77.UL.D'nin pratikte kullanımı
6 eksenli robotlar artık bir endüstri standardıdır. Çok yönlü otomatlar da halihazırda otomotiv üretimine tamamen entegre edilmiş durumda. İster kaynak, yapıştırma, lazer kesim isterse sadece kavrama gerekli olsun, robotlar her yerde tam otomatik olarak döner ve hareket eder. Bu nedenle sensörler, tutucular, motorlar ve çok daha fazlası için kablonun da aynı şekilde esnek olması yararlıdır! CF77.UL.D hem sensör kablosu olarak hem de motorları kontrol etmek için 6mm² kesite kadar mevcuttur. Kablo uzunluğunun metre başına +/- 180° olduğu burulma uygulamaları için idealdir, ancak örneğin 7. eksende uzun doğrusal hareketlerde de kullanılabilir. Çentikli PUR dış kılıf sayesinde kablo, işler biraz sertleştiğinde veya yağ söz konusu olduğunda da dayanıklıdır.

CF98.PLUS'ın pratikte kullanımı
CF98.PLUS için bir uygulama alanı da tıbbi teknolojidir. Burada, örneğin, laboratuvarda otomatik numune hazırlama sistemleri veya MRI cihazlarına odaklanılmaktadır. Bu tür sistemlerin kompakt tasarımı nedeniyle, genellikle çok az kurulum alanı mevcuttur, bu da makinelerde sınırlı alan ve buna bağlı dar bükülme yarıçapları sorununu ortaya çıkarır. Özellikle numune hazırlama sırasında, kablonun maruz kaldığı ve dayanması gereken yüksek sayıda döngüye sahip sürekli bir hareket vardır.
CF98.PLUS, son derece küçük bükülme yarıçaplarına sahip uygulamalar için özel olarak geliştirilmiştir. Sağlam TPE dış kılıfı sayesinde, bu tür çalışma koşullarında meydana gelen yüksek yüklere ve çok sayıda döngüye kolayca dayanır.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat