Dil Değiştir :
脟ok y眉ksek miktarlarda k眉莽眉k bile艧enlerin g枚rsel denetimi: Friedewald/Westerwald'daki Gefra GmbH bu i艧i otomatikle艧tirmeyi kendine g枚rev edinmi艧 ve d眉nya 莽ap谋nda ba艧ar谋l谋 olmu艧tur. Gefra, ayd谋nlatma 眉nitelerinin elektriksel ayar谋 i莽in igus庐 firmas谋n谋n drylin庐 program谋ndan komple lineer tahrik 眉niteleri kullanmaktad谋r.
Dakikada 900 viday谋 veya 700 enjeksiyon kal谋p par莽as谋n谋 hasara kar艧谋 nas谋l kontrol edersiniz? Bu soruyu soran herkes do臒ru cevab谋 1995 y谋l谋nda kurulan ve bile艧enlerin h谋zl谋 ve hassas optik kontrol眉 ve 枚l莽眉m眉 i莽in otomatik sistemler geli艧tirme konusunda uzmanla艧m谋艧 bir 艧irket olan Gefra GmbH'de bulacakt谋r.
艦irketin kurulma nedeni, bu alanda bir ihtiya莽 oldu臒unun fark谋na var谋lmas谋yd谋. 艦irketin kurucusu ve y枚netici orta臒谋 olan Dipl.-Thomas Rothweiler, 眉retim 艧irketlerine rasyonalizasyon ve otomasyon konular谋nda dan谋艧manl谋k yapm谋艧t谋r. Bunu yaparken, y眉ksek otomasyonlu s眉re莽lerin sonunda mallar谋n hala insan g枚z眉yle kontrol edildi臒ini ve manuel olarak tasnif edildi臒ini fark etti.

Mod眉ler Optisort sistemleri vidalar, contalar ve enjeksiyon kal谋pl谋 bile艧enler gibi k眉莽眉k par莽alar谋 kontrol eder.
Y眉ksek h谋zda otomatik test
Daha sonra geli艧tirdi臒i Optisort makineleri, otomatik besleme ve 莽ok h谋zl谋 bilgisayar sistemleri ile birlikte kamera teknolojisini kullanmaktad谋r ve bu sistemlerden birini 莽al谋艧谋rken g枚rd眉臒眉n眉zde h谋z etkileyicidir: test numuneleri bir bunker sisteminden titre艧imli bir konvey枚r arac谋l谋臒谋yla, gerekirse do臒ru konumda tek tek beslenir ve bir cam plaka, vidalar i莽in 枚zel bir metal plaka veya bir konvey枚r bant 眉zerinde kameralara iletilir. D枚rt kamera ile 360掳 denetim de m眉mk眉nd眉r. 陌yi par莽alar aktif olarak d谋艧ar谋 at谋l谋r, hatal谋 par莽alar ayr谋l谋r.
T眉m bunlar insan g枚z眉n眉n zar zor yeti艧ebilece臒i bir h谋zda ger莽ekle艧ir. "Thomas Rothweiler" sistemlerin dakikada birka莽 y眉z par莽ay谋, baz谋 durumlarda saatte 50.000'den fazla par莽ay谋 denetledi臒ini s枚yl眉yor. Farkl谋 bile艧enleri denetledikleri i莽in 莽ok esnekler: "Her makine tipik olarak 200 ila 300 眉r眉n眉 denetliyor." Her 眉r眉n i莽in ayr谋 bir denetim program谋 olu艧turuluyor.
Mekanik ve hesaplama h谋z谋 teknik s谋n谋rlar谋 belirliyor
Sistemlerin s眉rekli olarak daha da geli艧tirilmesiyle, mekanik, yani bu kadar y眉ksek h谋zda besleme, ge莽mi艧te her zaman s谋n谋rlar谋na ula艧m谋艧t谋r. Bununla birlikte, baz谋 durumlarda, mevcut kontrol sistemlerinin hesaplama h谋z谋 da s谋n谋r谋na ula艧m谋艧t谋r; bu, baz谋 durumlarda sekiz veya on kameran谋n test 枚rne臒ini inceledi臒ini ve kontrol sisteminin milisaniyeler i莽inde "iyi" veya "uygun de臒il" olup olmad谋臒谋na karar vermesi gerekti臒ini d眉艧眉nd眉臒眉n眉zde de a莽谋kt谋r.
Ayd谋nlatman谋n elektriksel ayar谋
Her makine m眉艧terinin gereksinimlerine g枚re 枚zelle艧tirilse de, Thomas Rothweiler bunun 枚zel bir makine yap谋m谋 olmad谋臒谋n谋 vurguluyor: "Makinelerimiz mod眉ler bir prensibe dayan谋yor ve bir莽ok ayn谋 par莽ay谋 kullan谋yoruz."
G眉ncel bir ba艧ka geli艧me de test numunelerini kameralar i莽in do臒ru 谋艧谋臒a koymak i莽in kullan谋lan ayd谋nlatma ile ilgilidir. I艧谋klar ve test numunesi aras谋ndaki mesafe 眉r眉ne ba臒l谋 olarak de臒i艧ir ve kullan谋c谋 枚l莽ekli bir kadran kullanarak 谋艧谋klar谋 manuel olarak ayarlar. Thomas Rothweiler'in amac谋 bu s眉reci kontrol sistemine entegre etmek ve b枚ylece tekrarlanabilir hale getirmekti. Bu sadece manuel i艧lem ad谋mlar谋ndan tasarruf etmeyi ve yanl谋艧 ayar olas谋l谋臒谋n谋 ortadan kald谋rmay谋 ama莽lam谋yordu. Daha da 枚nemlisi, 谋艧谋klar谋n konumunun dok眉mantasyona entegre edilebilmesiydi.

Her 艧ey tek bir kaynaktan: drylin庐 E-眉nitelerinde, ta艧谋y谋c谋 ve step motor ba臒lanmaya haz谋r bir 眉nitede birle艧tirilmi艧tir.
脟枚z眉m olarak komple lineer tahrik 眉nitesi
Gefra m眉hendisleri uygun lineer tahrik aray谋艧lar谋nda, igus庐'un drylin庐 program谋nda arad谋klar谋n谋 buldular. igus庐, y眉ksek performansl谋 polimer iglidur庐 'dan bir k谋za臒谋n bir tahrik mili yard谋m谋yla hareket etti臒i drylin庐-lineer eksenini temel alarak drylin庐 E-program谋n谋 geli艧tirdi. (Elektrik i莽in E). Bunlar, bir step motorun ekseni iste臒e ba臒l谋 bir flan艧 ve iste臒e ba臒l谋 bir pen莽e kaplini arac谋l谋臒谋yla tahrik etti臒i komple lineer tahrik 眉niteleridir.
Bu eksen ile Gefra, armat眉r ayar谋n谋n PC kontrol sistemine ve dolay谋s谋yla ilgili test plan谋na entegre edilmesi i莽in 枚n ko艧ulu olu艧turarak otomasyonu bir ad谋m 枚teye ta艧谋m谋艧t谋r. Bir NEMA 17 step motor taraf谋ndan tahrik edilen ve 1000 g'a kadar y眉kleri +/- 0,5 mm hassasiyetle hareket ettiren 60 mm stroklu bir eksen kullan谋lmaktad谋r.
Ya臒s谋z 莽al谋艧ma
陌艧 mili ve ta艧谋y谋c谋n谋n ya臒s谋z 莽al谋艧mas谋, se莽im s眉recinde 莽ok 枚nemli bir kriterdi: Ayd谋nlatma 眉niteleri sistemin 莽al谋艧ma alan谋nda denetlenecek nesnelerin hemen 眉st眉nde, yan谋nda ve alt谋nda yer ald谋臒谋ndan, tahrik 眉nitelerinin denetim s眉recini olumsuz etkileyebilecek herhangi bir yabanc谋 madde yaymamas谋 gerekiyordu.
Tahrik 眉nitelerinin kompakt yap谋s谋 da ayn谋 derecede 枚nemliydi. Thomas Rothweiler: "Gelecekte elektrikli ayarlamay谋 bir se莽enek olarak sunaca臒谋m谋z i莽in, bunu mevcut tasar谋ma entegre etmek m眉mk眉n olmal谋d谋r. Ayr谋ca motor, ta艧谋y谋c谋 ve montajla birlikte t眉m 眉nitenin tek bir kaynaktan kuruluma haz谋r olarak temin edilmesi de bizim i莽in 枚nemliydi."

Kurulu haliyle drylin庐 lineer 眉nite
Optisort ayr谋ca igus'ta庐
Yeni konsept, contalar谋 test eden bir sistemde denenmi艧tir. Elektrikli tahrikli, motor flan艧l谋 ve entegre pen莽e kaplinli drylin庐 SAW-0630 tipi d枚rt milli lineer tablalar, kontrol枚rler arac谋l谋臒谋yla sistemin bilgisayar谋na ba臒lan谋r ve s眉r眉c眉ler ortama m眉kemmel uyum sa臒lar.
Bu arada, Optisort sistemlerinin avantajlar谋 igus庐'da b眉y眉k be臒eni topluyor. K枚ln 眉retim tesisinde kaymal谋 yataklar谋 test etmek i莽in toplam d枚rt Gefra sistemi kullan谋lmaktad谋r. Bunlar 莽o臒unlukla igus庐 'un otomotiv end眉strisi i莽in 眉retti臒i ve y眉zde 100 test edilen g眉venlikle ilgili bile艧enlerdir. igus庐 艧u anda be艧inci bir Optisort sistemi sat谋n almay谋 planl谋yor ve sorumlular elektrikli ayd谋nlatma ayar谋 se莽ene臒ini se莽erse, Friedewald'a teslim edilen drylin庐 E 眉nitelerinden baz谋lar谋 眉retim yerlerine geri d枚necek.
Burada kullan谋lan 眉r眉nleri bulabilirsiniz
脟ok 莽e艧itli alanlardan daha ilgin莽 uygulamalar谋 burada bulabilirsiniz
Manus'a庐 yar谋艧ma
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat