Dil Değiştir :

Chainflex kablolarının başlangıcından, pazarlama vaadimizin dünya çapında tanınan Underwriters Laboratories (UL) şirketi tarafından onaylanmasına kadar olan yolculuğumuz nasıldı? igus neden kablo üretiyor? Chainflex kablolarımızı neden bu kadar kapsamlı test ediyoruz? Kablolarımız için size nasıl garanti verebiliyoruz ve UL onayı ne anlama geliyor? Bu soruların tüm yanıtlarını burada bulabilirsiniz.

igus plastik enerji zincirini piyasaya sürdüğünde, birçok müşteri enerji tedarik sistemleri alanındaki bu yenilikten heyecan duydu, önceki çözümler bazı zorlukları da beraberinde getirmişti. Ancak, enerji zincirinin piyasaya sürülmesiyle birlikte, birçok kablonun bu yeni hareket derecesine uyum sağlayamaması gibi zorluklar da ortaya çıktı. Ve böylece igus aşağıdaki gibi müşteri ifadeleriyle karşı karşıya kaldı:
"Plastik enerji zincirlerini kullanmadan önce bu kablo sorunlarını yaşamıyorduk!"
igus'un harekete geçmesi gerekiyordu. igus'un işe yarayan ve uzun ömürlü bir kablo çözümüne ihtiyacı vardı!
Fikir, plastik enerji zincirlerimizde kalıcı kullanım için kablolar tasarlamaktı. igus, bir plastik işleme şirketi olarak artık alışılmadık bir alana girmek zorundaydı.
Fikir ortaya çıktıktan sonra, en uygun kurulumu planlamak ve tasarlamak, prototipler üretmek ve kapsamlı testler yapmak için aylar harcadık. Bu şekilde kablolarımız için mümkün olan en uzun hizmet ömrünü sağlayarak müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşıladık.
Sonuç olarak igus, 1988 yılında ilk kontrol kablosu serisi CF1 ve CF2'yi piyasaya sürdü.

Her kablo üretimden hemen sonra standart testlere tabi tutulur. Bugüne kadar, dünya çapındaki kablo standartlarının hiçbiri enerji zinciri uygulamalarında üretim ve test düzenlemelerini içermemektedir.
Bu, ilgili üreticilerin enerji zincirleri için bir kablonun dayanıklılığını mevcut testler veya standartlar temelinde kanıtlamaya çalıştığı anlamına gelir. Bununla birlikte, çeşitli test şartnamelerinde belirtilen esnek kablolar için alternatif bükme testi, gerçekçi enerji zinciri uygulamalarını temsil etmemektedir.
Ayrıca bu testler, bir e-zincir kablosunun, örneğin bükülme yönlerini değiştirerek bir e-zincirdeki gerilimi yansıttığını öne sürmektedir. Ancak enerji zincirindeki bu bükülme yükleri her zaman sabit bükülme yarıçapı ve yönü ile zincir yarıçapını takip eder. Bu da kablolar üzerinde önemli ölçüde daha yüksek mekanik gerilime neden olur.
Bu nedenle standart test, bir enerji zinciri kablosunu doğru şekilde kontrol etmek için uygun değildir. Bu nedenle, chainflex laboratuvarı kendi gerçekçi deneyleri ve testleri konusunda uzmanlaşmıştır. Günlük uygulamalardan özel vaka çalışmaları sunuyoruz. Bu standart testler için igus tarafından tanımlanan parametreler kullanılır: örneğin, kablolar spesifikasyonlarına göre farklı bükülme yarıçaplarında ve hareket mesafelerinde test edilir.

İlk bakışta kablolar göze çarpmayan bir C parçası gibi görünür. Ancak, makinelerin düzgün çalışması üzerinde büyük bir etkiye sahiptirler. Genellikle makinenin göbek bağı olarak adlandırılırlar ve devasa liman vinçlerinin bir milimetre bile hareket edip etmeyeceğine karar verirler.
Bu nedenle müşterilerimiz planlama güvenliği ve güvenilirliği sağlamak için garantili hizmet ömrü isterler. Yaptığımız çok sayıda deneme ve test sayesinde müşterilerimize kablolarımızın hizmet ömrüne ilişkin garanti ve güvenilir bir öngörü sunabiliyoruz.
Her kullanıcının gönül rahatlığıyla kullanabilmesi için neden katalog serisine net bir garanti vermeyelim? Çünkü ne zaman enerji veya veri taşınsa veya hareket ettirilse, ilgili yüke dayanabilecek kablolara ihtiyaç duyarsınız. Enerji zincirlerinde küresel pazar lideri olarak, mümkün olan en yüksek güvenliği sağlama sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve chainflex® ile çalışma garantisi olan mümkün olan en iyi kablo çözümünü sunuyoruz.
Çok çeşitli uygulamaları dikkate alan ve hatta çevrimiçi olarak hesaplanabilen net ifadeler oluşturulmuştur. Katalog yelpazemizden tedarik edilen her chainflex® kablosu için 36 aya kadar garanti veriyoruz. Bu garanti vaadi, 2750 m²'lik alanıyla dünyanın en büyüğü olan kurum içi e-chain® test laboratuvarımızda elde edilen bilgi birikimine dayanmaktadır. Tüm kablo tiplerimiz burada 800'den fazla paralel teste tabi tutulmaktadır. Bu nedenle reklamı yapılan kullanım ömürleri gevşek reklam vaatleri değil, e-chain® adresindeki sayısız testten elde edilen gerçeklere dayanmaktadır.

igus®, chainflex® kablo için 36 aylık garanti vaadini 2 milyar test vuruşu ve 250 milyon döngü toplu testlerle birlikte doğrulatan ilk kablo üreticisidir. ABD enstitüsü "Underwriters Laboratories", ayrıntılı bir sertifikasyon sürecinde "igus® 36 aylık chainflex® kablo garantisi ve yılda 2 milyar test döngüsüne dayalı hizmet ömrü hesaplayıcısı" ifadesinin doğruluğunu onayladı. Bu, igus® 'u Avrupa'da bir reklam iddiasının doğruluğu tarafsız bir test enstitüsü tarafından onaylanan ilk şirket haline getirmektedir. Gelecekte, dünyanın herhangi bir yerinde B129699 numaralı UL test işaretine sahip olmayan hiçbir chainflex® kablosu fabrikadan çıkmayacaktır.
Müşteriler için bu, iyi bir his ve bu garanti beyanının sadece ortaya atılan bir pazarlama iddiası olmadığından emin olmak anlamına gelir. Aksine, gerçek verilere dayanan bir ifadedir. Ayrıca, bu durum dünyanın en büyük bağımsız ve tanınmış test enstitülerinden biri tarafından bir kez daha onaylanmıştır.
Chainflex® kablonuzun kullanım ömrünü hesaplamak ister misiniz? İşte bu şekilde!
Bu videoda size tüm UL sertifikasyon sürecinin nasıl gerçekleştiğini açık bir şekilde anlatıyoruz.

beyaz kağıt UL onaylı
Ücretsiz teknik dokümanda çok daha ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat