Dil Değiştir :
CO₂ emisyonlarını önlemek, igus olarak bizim için önemli bir konudur ve en geç 2040 yılına kadar grup genelinde CO₂ nötr olma hedefini takip ediyoruz. Daha fazla ağaç dikerek mevcut CO₂’yi tutmak amacıyla, dünya çapında çeşitli yeniden ağaçlandırma girişimlerini destekliyoruz. 2019 yılından bu yana toplam 76.280 ağaç diktik ve bu sayfada her bir projeyi tanıtıyoruz.

Kasım 2023 | igus Endonezya, Legonkulon bölgesindeki Mayangan'da bulunan Pondok Bali Plajı kıyısında mangrov ağaçları dikiminde bulundu. Toplam 800 ağaç fidesi, Kuş Adası'na dikilmek üzere getirildi. Dikim kampanyasına igus Endonezya çalışanları da eşlik etti ve kampanya sorunsuz geçti. Kampanya ormansızlaşmaya karşı koruma, karbondioksit emilimi, su ve hava kalitesinin korunması konularında hizmet vermektedir.

Kasım 2023 | CO2 emisyonunu daha da azaltmak ve CO2 nötr olma hedefimize yaklaşmak için dünya çapında ağaç dikme projelerini aktif olarak destekliyoruz. Örneğin igus China, Kasım ayının sonunda Yanling ilçesinde yeni bir projenin temel atma törenini gerçekleştirdi: 100 hektardan fazla çorak dağın peyzajını canlandırmak için her türlü büyük ve küçük ağaç dikildi. Ocak 2024 sonuna kadar buraya toplam 8.220 ağaç dikilmesi planlanmaktadır.

Müşterilere ağaç dikme sertifikası verilir
Ekim 2023 | igus Malezya ve igus Singapur müşterileri adına iki yıldır ağaç dikmektedir. Bu süre zarfında Singapur'da kentsel ağaçlandırma ve Aşağı Kinabatangan Yaban Hayatı Koruma Alanı için 150'den fazla ağaç dikilmiştir. Yaban hayatında orman koridorlarının yenilenmesine ve yeniden oluşturulmasına yardımcı olmaktadırlar.
Ağaç dikme girişiminin iş ortağı, Borneo yağmur ormanlarındaki orangutanları ve yaşam alanlarını korumak için çalışan ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan APE Malezya'dır. APE Malezya, ROAR (Restore Our Amazing Rainforest) adı altında, fidanların ölçülmesi, dikilmesi ve bakımıyla doğrudan ilgilenen yerel topluluklarla yakın işbirliği içinde çalışmaktadır. Program böylece onların yaşam koşullarının iyileştirilmesine de katkıda bulunmaktadır.

Bir Türk fındığı fidanı, bilgilendirme panosu ve koruyucu örtüler içinde bitkilerden yeni oluşmaya başlamış bir alan
Ağustos 2023 | Bu yıl da Schutzgemeinschaft Deutscher Wald'ı (Alman Orman Koruma Derneği) destekliyoruz. Mart 2023'te Lindlar'a sapsız meşe ve kayınlar, yabani kirazlar, kış ıhlamurları ve Türk fındıkları dikilmiş; ormanın kenarına 100 yabani elma ağacı ve 350 çeşitli çalı çeşidi dikilerek toplam 5.000 bitki ekilmiştir. Rheinland'da alışılageldiği üzere, bir ormancılık birliğinin parçası olan ve eyalet orman idaresi tarafından yönetilen birkaç küçük alan bulunmaktadır. Ağustos ayında sahaya gittiğimizde, Almanya’da nispeten az bilinen Türk fındığı gibi bitkilerin ne kadar iyi durumda olduğunu görmekten büyük memnuniyet duyduk. Sonbaharda, son yağışlar ile birlikte hızla büyüyen eğrelti otları ve çalıların genç bitkileri ezmemesi için budama yapılacaktır.

Şubat 2023 | igus'un Çin'deki ofisinde sürdürülebilirlik ve iklim koruma konuları kurumsal felsefenin ayrılmaz bir parçası. Böylece Çinli yan kuruluşumuz, Lianyuan şehrinin Maotang kentinde büyük bir ağaç dikme projesini tamamladı. 2022 Kasım ortasından 2023 Ocak başına kadar beş aşamada toplam 20.300 ağaç dikildi. Proje artık belediye çalışanları tarafından onaylandı ve hepimiz bölgedeki ormancılığın güçlendirilmesini sabırsızlıkla bekliyoruz.

PLANTED'den iklim ormancısı Jan Borchert temel atma töreninde
Şubat 2023 | Berlin ile Frankfurt Oder arasındaki araştırma alanına ana fidan dikimi 2022 yılı sonunda sembolik bir temel atma töreniyle başladı. 100.000m²'lik tarım alanında 40 farklı ağaç türünden oluşan bir orman kuruluyor. Hangi türün iklim değişikliğine en iyi uyum sağlayabileceğini bulmak için iklime dayanıklı Alman ağaç türleri, daha kuru bölgelerdeki ağaçlarla birleştirilir. PLANTED'den iklim ormancısı Jan Borchert bize projenin gidişatından gururla bahsetti. Onunla ve bu projede yer alan herkesle birlikte, ilkbaharda ilk ağaçlar filizlendiğinde bu bölgenin nasıl bir hal alacağını görmek için sabırsızlanıyoruz.

Ocak 2023 | igus'un ABD'deki yan kuruluşu, Ulusal Orman Vakfı ve "Ormanlarımız için 50 milyon" projesiyle bir ortaklığa girdi. NFF, ABD'deki ulusal ormanlarda restorasyonu ve topluluk katılımını destekliyor. NFF ile yapılan ortaklık kapsamında, igus 2023 yılı sonuna kadar 10.000 ağaç dikmeyi taahhüt etmiştir. Bu, şirketin kendi çevresel etkisini azaltma taahhüdünün bir parçasıdır.

Ekim 2022 | igus İsviçre, Ekim ayında gönüllü iklim koruması için sürdürülebilir bir katkıda bulundu ve bölgesel orman yönetimi projesi olan "Bucheggberg"i bir bağışla destekledi. Bu proje kapsamında, iklim açısından optimize edilmiş orman yönetimi ve biyolojik çeşitlilik alanlarında önlemler uygulanmaktadır. Somut olarak, ahşabın kullanımı optimize edilir ve böylece ormanda daha fazla ağaç biyokütlesi kalır ve yeni dikimler için meşe gibi dirençli, aynı zamanda daha yüksek sıcaklıklar ve kuraklıkla başa çıkabilen ağaçlar seçilir. Bu katkı sayesinde 15 ton CO2 telafi edilmiştir; bu da yaklaşık olarak 1.200 ağacın ekime karşılık gelir.

Ekim 2022 | Wald4Leben, Aşağı Avusturya'nın kuzeyindeki organik olarak yönetilen tarım arazilerinin ortasındaki ormanlık alanları yeniden ağaçlandıran organizasyonun adıdır. Amacı: Herkes için iklimin korunması. Ağaçlandırma projelerini desteklemek burada kolaylaştı. Avusturya'daki şubemiz, aktif iklim korumasına katkıda bulunmak için platform olarak Wald4Leben'i seçti. Yıl boyunca Ziernreith proje alanına 90 iğne yapraklı ve yaprak döken ağaç dikilecek.

Eylül 2022 | COVID19'un etkisinden kaynaklanan bazı gecikmelerin ardından, Endonezyalı meslektaşlarımız nihayet bir süredir planladıkları şekilde 2022 Eylül ayının ortalarında 200 ağaç dikmeyi başardılar. Dikim Batı Java'da, WANANDRI (Dağ ve Orman Koruma) yönetimindeki Batı Java Koruma Güven Fonu ve igus çalışanları tarafından gerçekleştirildi. Bu ağaç bağışının özel yanı, aynı zamanda köylüler için iş olanağı yaratmasıdır ki bunlar; uygun fidanların yetiştirilmesi, ağaçların düzgün dikilmesine yardımcı olmak ve üç yaşına gelene kadar ağaçların bakımını üstlenmektir.

Eylül 2022 | PLANTED şirketi, Eberswalde Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Brandenburg'dan bir kooperatiften oluşan bir konsorsiyum, Berlin ve Frankfurt Oder arasındaki 100.000 metrekarelik ekilebilir araziyi bir orman test laboratuvarına dönüştürüyor. İklime dayanıklı olduğu kanıtlanmış Alman ağaçları ile dünyanın daha kurak bölgelerinden gelen ağaçlar olmak üzere 40 farklı türden 10.000 ağaç dikilecek. Amaç, hangi ağaç türlerinin iklim değişikliğine en iyi şekilde uyum sağlayabildiğini ve türlerin simbiyozlarının nerede ortaya çıktığını bulmak. Eylül ayında ilk sıra ağaçlar ve deneme amaçlı birkaç kara ceviz fidanı dikildi. Ana dikimler Ekim ve Kasım aylarında gerçekleşecek. “Lighthouse” projesine 5.000 ağaçla destek veriyoruz ve gelişmeleri sabırsızlıkla bekliyoruz.

2022 ilkbahar kampanyasından sertifika, kart ve fide
Eylül 2022 | Polonya'daki şubemiz, Polonya'nın çeşitli bölgelerindeki ormanları restore etmeye kararlıdır. Daha 2022 baharında igus adına bin ağaç dikildi. 2022 sonbaharında çam, huş, meşe, üvez ve gürgen olmak üzere 2.000 ağaç daha eklenecek. Ağaç dikme kampanyaları Posadzimy şirketi tarafından koordine edilmekte ve yürütülmektedir. Burada özel olan şey, kullanıcı dostu bir sistemin sadece bir tıklama ile ağaç dikmeyi çok kolay hale getirmesidir. Uygun arazi, izinler ve dikim burada gerçekleştirilir. Bu sayede iyilik yapmak daha da kolaylaşıyor.

Eylül 2022 | 2021 yılının sonunda, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (Alman Orman Koruma Derneği) ve Lindlar Belediyesi ile birlikte yaklaşık 10.000 m²'lik bir alanı yeniden ağaçlandırdık. Kızıl kayın ve meşelerin yanı sıra özellikle geleceğin orman kenarlarına kartopu çiçeği, alıç, yaban eriği ve kara mürver dikildi. Aşırı sıcak ve hepsinden önemlisi kurak geçen yaza rağmen, ekim iyi görünüyor ve çoğu ağaç gelişiyor. Bu şekilde kalması için, ağaçlar bu sonbaharda budanacak, böylece böğürtlenler ve eğrelti otları genç ağaçları fazla büyütmeyecek.

Ağustos 2022 | Sosyal sorumluluk programının bir parçası olarak igus Tayland, Phetchaburi'deki Sirindhorn Uluslararası Çevre Parkı'nda yeni bir ormanın temelini attı: 20 Ağustos'ta 200 ağaç dikildi. Bunun yanı sıra, çalışanlar diktiği ağaçlar için sertifika aldılar ve açık havada birlikte geçirdikleri günün tadını çıkardılar.
Toluca'daki dikim kampanyasının videosunu izleyin
Temmuz 2022 | Meksika’daki Güney Amerika şubemiz, iş ile eğlenceyi bir araya getirdi: Ofisimizden bir buçuk saat uzaklıktaki Amanalco belediyesinde, sekiz kişilik bir ekip, belediyeden 12 kişiyle birlikte 500 ağaç dikti. İçecekler, öğle yemeği ve temalı tişörtler giyerek bunu bir ekip etkinliğine dönüştürdüler ve masalarından uzakta, doğada birlikte zaman geçirmenin keyfini çıkardılar. Bu, igus Meksika’nın gerçekleştirdiği ikinci kurulum kampanyasıydı.

Mayıs 2022 | igus Canada, Ulusal Yeşillendirme Programının bir parçası olarak Ontario'nun Cataraqui Koruma Alanı'nda St. Lawrence Nehri boyunca 1.000 ağaç dikmek için Trees Canada ile işbirliği yaptı. Ağaçlandırma projesi kapsamında toplam 30.000 ağaç dikilecek. Amaç, 2022 yılında bu bölgeyi yeniden ağaçlandırmak, toprak erozyonunu azaltmak ve ağaç tepelerini eski haline getirmektir.

Mayıs 2022 | İspanyol igus yan kuruluşundan iş arkadaşları, Barselona şehrindeki Valdecans'ta bir ekim kampanyası yürüttüler. Sèlvans derneği ile birlikte ve Volterra Ecosystems ve Valdecans belediyesiyle işbirliği içinde, Parc de la Marina'da profesyonel bir ekim günü gerçekleşti. İki İsviçre çamı ve yüzlerce aromatik bitki (biberiye, adaçayı, lavanta, kekik ve oregano) dikildi. Buna ek olarak, mevcut damla sulama hatları da yenilenmiştir.

Nisan 2022 | Kölner Grün Stiftung ile birlikte Köln'ün Kalk semtinde dokuz genç ağaç diktik. Eski Kalk Mezarlığı, mezarlık olarak hizmet vermeyi bıraktı ve şimdi yerel eğlence için bir park olarak yeniden tasarlandı. Orijinal mezarlıkta hâlâ yaklaşık 50 mezar taşı, bir savaş anıtı ve çevre duvarı. Yollar düzenlendi ve banklar kuruldu. Bu yollardan birinin kenarını artık yeni ağaçlar süslüyor.

Mart 2022 | igus Brezilya, kendisini orman dostu bir şirket olarak tanıyan bir sertifika aldı. Bunun nedeni, 140 ton CO₂'yi tutacak 1.000 adet yerli ağaç fidesi bağışlamış olmasıdır. Fidanlar, São Paulo bölgesindeki Martinópolis belediyesindeki Brezilya Orman Enstitüsü (Instituto Brasileiro de Florestas) tarafından dikildi. Dikimden sonra kuruluş, fidelerin tamamen gelişene kadar sağlıklı kalmasını sağlamak için önümüzdeki iki yıl boyunca alanı izleyecek ve bakımını yapacak.

Ocak 2022 | Rostock bölgesindeki Obstarche Reddelich, eski meyve çeşitlerini korumaya adanmış bir dernektir. 2015'ten 2021'e kadar, Almanya'nın Reddelich kentindeki meyveli doğa parkuru kapsamında bir çayır bahçesine 800 genç meyve ağacı dikildi. Onlara bakmak ve meyvelerini toplamak çok çaba ve para gerektirir. O yüzden bu ağaçları kendimiz dikmiyoruz, 2022'de derneğe maddi olarak destek oluyoruz. Para, genç sapları farelerden ve biçilmekten korumak için tasma, fırtınaya dayanıklı bağlama için siyah akasya ağacı kazıkları; biçme ipi; sapların etrafındaki alanları biçmek için benzin; ve sağlıklı büyüme için kompost ve gübre satın almak üzere kullanılacak.

Belçika şubesinden meslektaşlarımız, Belçika Kraliyet Ormancılık Derneği'nin projesine katılarak Vaux sur Sûre'de 1.2 hektarlık bir alanın ağaçlandırılması için 200 ağaç diktiler. Bu alanda bulunan ladinler, kabuk böceği istilasına dayanamadı ve yerini üç karaçam türü (Larix decidua, Larix kaempferi ve Larix eurolepis), kayın (Fagus sylvitica) ve kızıl meşe (Quercus rubra) aldı. Ayrıca "Gelecek için Ağaçlar" araştırma projesini de destekliyorlar. Bu proje, ormanların iklim değişikliğine uyum sağlamasına yardımcı olabilecek orman türlerini ve menşe yerlerini inceleyerek "olasılıklar alanını" açmayı amaçlıyor.

Aralık 2021 | Fransız meslektaşlarımız da daha çok yeşil ve CO2 nötrlüğü konusunda adanmışlardır. 400 Euro'yu aşan her çevrimiçi sipariş için igus France, Fransa'nın yeniden ağaçlandırılması için bir ağaç bağışlar. Fransa'da sürdürülebilir ormancılık konusunda kararlı bir sağlayıcı olan Ecotree tarafından düzenlenen ilk ağaç dikme kampanyası geçen kış başladı: Mazı ve Korsika çam çeşitlerinin 250 genç ağacı şimdi Luthenay ve Gourin ormanlarını zenginleştirecek. Fransa'da 2022 için daha fazla ekim kampanyası planlanıyor.

Aralık 2021 | Bergisch Gladbach şehri bizimle birlikte yaklaşık 2.400 ağaç dikiyor. Özellikle kabuk böceğinin büyük hasara yol açtığı Herrenstrunden'de iklim açısından istikrarlı yeni bir karma orman büyüyecek. Halihazırda büyümeye devam eden genç akçaağaçlara, Bergisches Land bölgesinde şimdiye kadar nadiren rastlanan hizmet ağaçları ve kış ıhlamurları da eklenecek. Bu bitkiler, bulundukları alana son derece uyum sağlamışlardır ve bol nektar üretimi sayesinde arılar ve diğer böcekler için önemli bir besin kaynağı olacaklardır.
Ek olarak, Bergisch Gladbach belediye bölgesindeki çeşitli yerlerde, mevcut orman, alttan dikilerek geleceğe uygun hale getiriliyor.

Aralık 2021 | Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (Alman Orman Koruma Derneği) ile birlikte, Schwarzenbachstrasse ile bisiklet yolu arasındaki 9.632 m²’lik bir alanda toplam 5.000 yeni ağaç dikilecek. Dikim 2022 baharında gerçekleşecek.

Kasım 2021 | "igus igreen - birlikte büyüyelim": Bu slogan doğrultusunda, Taylandlı on iki iş arkadaşımız Phetchaburi’deki bir parka giderek, suya bel hizasına kadar dalıp mangrov ağaçları dikti. Günün sonunda 120 genç ağaç dikildi ve umarız uzun bir süre de büyümeye devam edecekler. Mangrov ormanlarının nüfusu son yıllarda önemli ölçüde yok edildi ve insanlar ve doğa için büyük bir kayba yol açıldı. Ağaçlar sadece tropik bölgelerdeki en büyük karbon depolarından biri değiller. Ayrıca çok çeşitli türlere ev sahipliği yaparlar ve balıklar, yengeçler, kuşlar ve memeliler için birer üreme alanı görevi görürler. Bunun yanı sıra, erozyon ve sel karşı doğal bir bariyer olarak kıyı korumasının temel unsurlarıdır. Yeniden ormanlaştırma projeleri ile, artık hedefimiz bu kayıpları telafi etmeye çalışmaktır.

Kasım 2021 | Dağıtım ortağımız Hennlich’in merkezinin bulunduğu Slovenya’nın Kranj kasabası yakınlarında, iki yıl önce bir fırtına nedeniyle kısmen tahrip olmuş bir orman bulunmaktadır. Hennlich'ten meslektaşlarımız giderek Sorško polje adlı bir alanı yeniden ağaçlandırdı. Görev, ormancının gözetimi altında fideleri dikim için hazırlamak, dikim çukurlarını kazmak ve genç ağaçları korumak için destek kazıkları yerleştirmekti. 200 yeni ladin ve meşe ağacı büyüyecek ve yeraltı sularının korunmasına yardımcı olup çevredeki alanların toprak erozyonunu önleyecektir. Kranj’ın doğu girişindeki bir yol kenarında 12 fide daha yetişecek bir yer buldu. Hennlich, ağaçların yaklaşık dörtte birini, bu yıl Slovenya'da yapılacak manus yarışmasının ağaç sponsoru olacak katılımcılarına bağışladı.

Kasım 2021 | igus İtalya, ZeroCO2 organizasyonu ile işbirliği içinde toplam 700 meyve ağacı dikti. Bunların 200 tanesi İtalya'da, 500 tanesi özellikle ormansız ve yoksulluktan etkilenen bir bölge olan Guatemala'nın kuzeybatısındaki El Petén'de yetişecek. Bağış sadece ekolojik bir etkiye sahip değil, aynı zamanda bağışlanan meyve ağaçları dezavantajlı çiftçi ailelere gittiği için aynı zamanda sosyaldir de. Ayrıca toprağı onarırken ve çevreyi koruyarak, iyi hasatların güvenliğini sağlamak amacıyla çevreye duyarlı yönetim konseptlerinin nasıl kullanılacağı konusunda uzun vadeli destek ve eğitim alıyorlar.

Ekim 2021 | igus Tayvan'daki ekibimiz yakın zamanda Tayvan Araştırma ve Deneysel Orman Ulusal Üniversitesi'ne 2.200 ağaç bağışladı. Üniversitenin deneysel ormanlarından birini sürdürdüğü Lugu kentinde, toplam 1,5 hektarlık bir alana 1.100 Zelkova ve 1.100 tütsü sediri ekildi. Deneysel ormanlar Tayvan adasının yaklaşık %1'ini kaplamakta ve beş farklı iklim bölgesi içermektedir. Meslektaşlarımızdan küçük bir grup (daha büyük bir gruba izin verilmedi) sahada çalışarak ağaçların dikilmesine yardımcı oldu. Bu videoda kampanyadan sahneler izleyebilirsiniz.

2021 Yazı | Önümüzdeki on yıl içinde bir milyondan fazla yeni ağaç dikmek – işte NParks’ın OneMillionTrees kampanyasının hedefi budur. Bu devlet kurumu, Singapur’un kentsel peyzajında biyolojik çeşitliliği artırmak için çalışmaktadır. Singapur’un caddelerinde, bahçelerinde, parklarında ve doğa koruma alanlarında zamanla sekiz milyondan fazla ağacın yetişmesi bekleniyor.
igus Singapur ekibi bu kampanyaya destek olmak istiyor ve ilk adım olarak on iki ağaç bağışlıyor.

Temmuz 2021 | igus Meksika meslektaşlarımızdan Sierra Morelos (Toluca) yeniden ağaçlandırma kampanyasının bir parçasıydı. Park, igus ofisinden sadece birkaç kilometre uzaklıktaydı - kolları sıvamak ve bir el uzatmak için iyi bir fırsattı. Toplam 500 ağaç dikildi, bunlardan 100 tanesi meslektaşlarımız ve akrabaları tarafından dikildi. Park, ağaçların sağlıklı bir şekilde büyümesi için gerekli çalışmaları sağlamak da dahil olmak üzere yakında daha fazla girişim planlıyor. igus Meksika takımı orada olacak!

Nisan 2021 | 19. yüzyılın sonundan beri, Ağaç dikme günü, ağaçlar için resmi Amerikan tatili olmuştur. Her yıl Nisan ayının son Cuma günü, insanlar ağaçların önemini kutluyor ve onurlandırıyorlar.
Tatil Rhode Island'da da uzun bir geleneğe sahiptir. Resmi kutlamalar, konuşma ve ödül törenlerinden oluşan programın yanı sıra her zaman bir ağaç dikme etkinliğini de içerir. Bu yıl bir istisna değildi: 15 yeni yaprak dökmeyen ağaç büyüyecek ve North Hull Street Park'ta gölge sağlayacaktır. Bu kez igus, etkinliğin sponsorlarından biri olarak yer aldı ve onur plaketi ile ödüllendirildi.

Mart 2021 | igus Türkiye 2021 yılında müşterilerine ve iş ortaklarına toplam 1.000 ağaç vermeyi amaçlamıştır. Şirketleri adına dikilen ağaçların detaylarının bulunduğu bir sertifika alacaklar. İlk 290 fide Elazığ'da bir yeniden ağaçlandırma projesinde Mart ayında dikildi. Sertifikaları verdikten sonra aldığımız birçok pozitif dönüşten sadece birkaçı şöyle: ''Hassas ve iyi planlanan bu kampanya için teşekkürler'', ''Harika bir kampanya, teşekkürler ve tebrikler'', ''Harika kampanya ve çevreye karşı hassas tutumunuz için teşekkür ederiz''.

Sonbahar 2020 | Saksonya'nın Ore Dağları'ndaki Leukersdorf'taki yeni orman yavaş ama istikrarlı bir şekilde büyüyor. Ağaç fidelerini diktikten bir buçuk yıl sonra, yani şimdi resimdeki gibi görünüyor.

Yaz 2020 | Sankalp Taru Vakfı ile birlikte Mahabalipuram bölgesinde daha fazla biyolojik çeşitlilik, daha fazla toprak esnekliği ve istikrarlı bir su seviyesi oluşturmak için bir dikim projesi başlattık.
2 hektarlık bir alana 3.000 adet fidan dikilmiştir; bunlar arasında şifalı bitkiler, meyve veren bitkiler ve gölge veren bitkiler de dahil olmak üzere toplam 14 farklı tür bulunmaktadır. Önümüzdeki 35 yıl boyunca, yaklaşık 15.120 ton oksijen üretebilecek, 2.520 ton CO₂ tutabilecek ve 7.255.080.000 litre suyu filtreleyebilecekler. Dikim yerlerinin titizlikle izlenmesi ve bakımının yapılması, fidelerin %95'ten fazlasının hayatta kalmasını sağlıyor.

2020 İlkbaharı | Leukersdorf yakınlarındaki ağaç dikme kampanyasından bir yıl sonra, Ore Dağları’nda, bu kez yaklaşık 60 km daha doğuda, Seiffen kaplıca kasabası yakınlarında bir başka karma orman oluşturuluyor. igus tarafından bağışlanan 2.700 ağaç, bakır kayın, İngiliz meşe, akçaağaç ve kış ıhlamuru gibi o bölgeye özgü türlerdir. 0,7 hektarlık bir alanda, önümüzdeki 50 yıl boyunca yaklaşık 350 ton CO₂ tutacaklar ve çok sayıda hayvan türü için yeni yaşam alanları, insanlar içinse dinlenme alanları yaratacaklar.

Okuldan iki sınıf ile birlikte Chemnitz yakınlarında bulunan Leukersdorf köyünün yakınında yeni bir karışık orman dikimi gerçekleştirdik. Şu anda 0,65 hektarlık bir alanda, igus tarafından bağışlanan 2.500 ağaç yetişmektedir; bu ağaçlar arasında meşe, kış ıhlamuru, kırmızı kızılağaç ve karaçam gibi çeşitli yerli türler bulunmaktadır. Önümüzdeki 50 yıl boyunca, yaklaşık 325 ton CO₂'yi tutacaklar.
Atmosferi korumaya yardımcı olmasının yanı sıra bu orman, gelecekte kuşlar ve böcekler için yeni habitatlar sağlayacak ve sele karşı koruma tedbirlerine önemli bir katkı yapacak.