Dil Değiştir :
Winkel, yeni Colibri serisi depolama ve geri alma makinelerinde daha önce ulaşılamayan dinamiklere olanak tanıyan ve daha da fazla avantaj sunan yenilikçi bir tahrik konseptini hayata geçirdi. Yük taşıma cihazına dikey enerji ve sinyal beslemesi de yüksek dinamiğe uyarlanmıştır. Burada, 7 m/s'ye kadar hızlar ve 10 m/s2'ye kadar ivmeler için geliştirilmiş olan ve aynı zamanda çok hafif ve kompakt olan igus® 'un enerji zinciri sistemi guidelok slimline F kullanılmıştır.

Üst ve alt raylardaki senkronize tahrik ile Colibri RBG özellikle hızlıdır ve bu kadar yüksek hızlar için ayarlanmış bir enerji besleme sistemi gerektirir.
Doğrusal kılavuz ve tahrik sistemleri söz konusu olduğunda, Winkel GmbH malzeme taşıma endüstrisinde iyi bir üne sahiptir. Şirket, ağır yükler için WINKEL kılavuz sistemlerini geliştirmeye 30 yıldan daha uzun bir süre önce başlamıştır. Uygun kılavuz profiline sahip WINKEL ROLLE esas olarak endüstriyel kamyonların kaldırma direklerinde ve sabit konveyör teknolojisi sistemlerinde kullanılır. Bu modüler sisteme dayanarak Winkel GmbH, büyük sistem üreticileri ve genel yükleniciler tarafından strok ve taşıma sistemleri, robot lineer eksenleri, çok eksenli lineer sistemler veya depolama ve geri alma üniteleri olarak kullanılan kaldırma ve konveyör teknolojisi için komple makineler geliştirir ve üretir.
Bu iş alanında Winkel GmbH, uzun yıllar boyunca öncelikle müşteriye ve uygulamaya özel özel sistemler gerçekleştirmiştir. Yakın zamanda şirket, konveyör teknolojisinin bu zorlu alanında başka bir seri ürün tanıttı: özellikle yüksek hareket dinamikleri ile karakterize edilen "COLIBRI" depolama ve geri alma ünitesi. Dipl.-Ing. Thomas Riffert, Winkel GmbH CEO'su: "Birçok müşterimizin benzer gereksinimleri olduğunu gördük: yüksek hassasiyetle hareket eden ve maksimum alan kullanımı sağlayan çok dinamik bir depolama ve geri alma ünitesi."
Yeni tahrik konsepti etkileyici dinamikler sağlıyor
COLIBRI-RBG'nin dinamikleri gerçekten etkileyicidir ve Winkel GmbH test alanında "canlı olarak" takip edilebilir. Cihaz yatay olarak tüm yüksekliklerde maksimum 6 m/s hız ve 5 m/s2 hızlanma ve yavaşlama ile hareket etmektedir. Kaldırma sırasında 3 m/s'lik bir hız ve 3 m/s2'lik bir ivme elde edilir. Bu, yenilikçi bir pozitif kilitlemeli tahrik konsepti ile mümkün olmaktadır: alt ve üst raylardaki frekans kontrollü merkezi tahriklerin her biri bir dişli rafındaki bir dişli ile kenetlenir; senkronizasyon bir kardan mili aracılığıyla mekanik olarak gerçekleşir. Bu tip tahrik, rijitliği sayesinde yük salınımı olmadan son derece dinamik bir çalışma sağlar ve iki elektrik motorunun karmaşık elektronik senkronizasyonuna veya bu kadar yüksek hızlarda uygulanması neredeyse imkansız olan bir salınım önleme sistemine gerek yoktur.
Kompakt bir kurulum alanında yüksek güvenlik seviyesi
Bu özel tahrik tasarımı, otomatik depolama ve geri alma makinesinin güvenliği ve kurulum boyutu üzerinde de olumlu bir etkiye sahiptir. TÜV tarafından test edilmiş bir emniyet freni sistemi, normalde koridorun sonunda uç durdurucu görevi gören hidrolik tamponların kullanılmamasını sağlar. Bu da müşterilerin mallarla doldurabileceği ek alandan tasarruf sağlar.
Hafif yapı avantaj sağlar - RBG için de
Yeni tahrik sisteminin bir diğer avantajı da düşük ağırlığı. Thomas Riffert: "Senkronize tahrik %30 daha hafif bir mekanik tasarım için gerekli koşulları yaratıyor, böylece daha küçük bir tahrik kullanabiliyoruz ve böylece çok yüksek dinamiklere rağmen enerji verimli çalışabiliyoruz."

Winkel GmbH CEO'su Thomas Riffert (solda) ve igus® Malzeme Taşıma Endüstrisi Müdürü Christian Strauch (sağda), Colibri RBG'de kullanılan enerji zinciri sisteminin bir modeliyle birlikte.
Enerji tedarikinde karşılaşılan zorluklar
Winkel GmbH mühendislerinin "COLIBRI" 'nin geliştirilmesi sırasında çözmeleri gereken zorluklardan biri de yük taşıma cihazına dikey enerji beslemesiydi. igus® ile uzun süredir devam eden ilişki nedeniyle, başlangıçta guidelok kılavuzlu bir enerji zinciri kullanıldı. Bu kılavuz sistemi igus® tarafından SRM'ler ve diğer konveyör uygulamaları için özel olarak geliştirilmiştir. Alışılagelmiş kapalı kanalları veya diğer muhafazaları ortadan kaldırır. Bunun yerine zincir, yarıçap tarafından harekete geçirilen iki külbütör kolu ile oluğa sabitlenir.
guidelok çok sayıda uygulamada kendini kanıtlamıştır, ancak çok yüksek hareket hızları nedeniyle burada sınırlarına ulaşmıştır. Bu nedenle igus® 'un Winkel GmbH'de ilk "COLIBRI" tamamlandığında neredeyse aynı anda yeni bir kılavuz sistemi sunması iyi bir şeydi.

Guidelok slimline F kılavuz sistemi, 7 m/s'ye kadar hareket hızlarına ve 10 m/s2'ye kadar ivmelere izin verir.
Kurulumu kolay, güvenli bir şekilde yönlendirilir
Guidelok slimline F ( "F" " fast" anlamına gelmektedir) olarak adlandırılan sistem, önceki guideloks sistemlerine kıyasla optimize edilmiş kılavuzlama özelliğine sahiptir. Tekneden hala vazgeçilmiştir ve her iki metrede bir hafif, ince çelik segmentler takılmıştır. Segmentlerdeki otomatik olarak çalıştırılan iki külbütör zinciri yerinde tutar ve sessiz ve sorunsuz çalışmasını sağlar. Zincir yarıçap içindeki segmentten geçerse, külbütör devre dışı bırakılır ve zincir kendini serbest bırakabilir. Aksi takdirde, e-zincir® salıncaklar tarafından kılavuzda sıkıca tutulur. Bu kilitleme kolları, segmentler arasındaki açık kılavuz raylarla desteklenir, bu da daha fazla dinamizm sağlar
ve gürültü seviyesini önemli ölçüde azaltır. Guidelok slimline F ile 50 metrenin üzerinde asılı uygulamalar gerçekleştirilebilir ve çok hızlı hareket eden istifleme vinçlerine bile enerji sağlanabilir: 7 m/s'ye kadar hareket hızları ve 10 m/s2'ye kadar ivmelenmeler mümkündür.
Yeni sistem pratikte kendini kanıtlıyor
Bu sistem Winkel GmbH'nin gerekli özellik profiline tam olarak uymaktadır ve buna göre kurulmuştur. Hem 24 aydan uzun süredir faaliyette olan test kurulumunda hem de ilk pratik uygulamalarda, enerji tedarik sistemi değerini kanıtlamıştır. Thomas Riffert: "Zincir sallanmadan güvenilir bir şekilde yerinde tutuluyor. İletken bir rayın aksine, zinciri veri iletmek için de kullanabiliyoruz, bu da herhangi bir ek optoelektroniğe ihtiyaç duymadığımız anlamına geliyor." Bir diğer avantaj ise zincir sisteminin bakım gerektirmeden çalışması ve basit kurulumudur. Maliyet açısından bakıldığında da guidelok slimline F, bara sistemiyle doğrudan karşılaştırıldığında ikna edicidir.
Tek kaynaktan kılavuz, zincir ve kablo - tamamen monte edilmiş
Winkel GmbH, COLIBRI-RBG'leri enerji zinciri ve kılavuz ile tedarik eder, ancak dolum yapmaz - müşteri bununla ilgilenir. Winkel, kullanıcıların hareketli sistemlerde kullanılmak üzere geliştirilmiş olan igus® programındaki chainflex®® kablolarını kullanmalarını önermektedir. Çoğu müşteri bu tavsiyeye uymakta ve igus®'dan sadece zincire yerleştirilmesi ve sahada bağlanması gereken hazır zincir®® sistemleri sipariş etmektedir.
Bu, zaman ve maliyet tasarrufu sağlar ve lojistiği önemli ölçüde basitleştirir - sonuçta SRM kullanıcılarının hepsi lojistik igus uzmanlarıdır. Tek bir kaynaktan teslimat lehine ek bir argüman da vonigus tarafından sağlanan zincir-kablo garantisidir®.
Winkel GmbH'de sadece enerji zinciri sisteminin "donanımı" değil, aynı zamanda igus® ile iyi işbirliği de olumlu bir şekilde vurgulanmaktadır. ThomasRiffert: "Bir yerde bir sorun varsa, igus® muazzam bir açıklıkla karakterize edilir. Neyin geliştirilebileceğini analiz etmek ve hızlı bir şekilde en uygun çözümü bulmak için birlikte çalışıyoruz."
Palet SRM'leri için de uygundur
Winkel GmbH, çok olumlu tepkiler alan COLIBRI konseptiyle yeni ufuklar açıyor. Bu nedenle bu prensip artık palet SRM'lerine de uygulanıyor. Burada da aynı avantajlar elde edilmektedir - hızlandırılmış palet elleçleme ve daha fazla alan kullanımı. Bu, Winkel GmbH'nin sloganına karşılık geliyor "Daha yüksek performans için daha fazla alan." igus'un yeni enerji zinciri sistemleri® bunun için bir ön koşul oluşturuyor.
Burada kullanılan ürünleri bulabilirsiniz
Çok çeşitli alanlardan daha ilginç uygulamaları burada bulabilirsiniz
Vektör yarışmasına