Change Language :
igus® aşınmaya dayanıklı ve uzun ömürlü plastikten yapılmış robotik bileşenlerin geliştirilmesinde uzmanlaşmıştır. Modüler robotiğin temel fikri, farklı modüllerin ve bileşenlerin birbirleriyle birleştirilerek özelleştirilmiş otomasyon çözümleri oluşturabilmesidir. Bu, şirketlerin pahalı ve zaman alıcı yeni geliştirmeler yapmak zorunda kalmadan farklı gereksinimlere esnek bir şekilde yanıt verebilmelerini sağlar. Hala yüksek kalite sunan düşük maliyetli bileşenlerin kullanımı, şirketlerin otomasyon çözümlerini daha düşük maliyetle gerçekleştirmelerini sağlar. Bu, üretim süreçlerini otomatikleştirmek isteyen ancak kaynakları sınırlı olan küçük ve orta ölçekli şirketler için özellikle cazip olabilir. Genel olarak, igus® 'daki modüler tasarım ve düşük maliyetli otomasyon kombinasyonu, farklı endüstriler için özelleştirilmiş otomasyon çözümleri oluşturma fırsatı sunuyor. Bu sadece verimliliği ve üretkenliği artırmakla kalmaz, aynı zamanda üretim süreçlerinin modernizasyonuna da katkıda bulunur.

Dişli ünitesi grubu
Modüler konseptler kullanılarak planet redüktörler, gerilim dalgası redüktörleri veya sonsuz dişli redüktörleri gibi farklı redüktör tipleri otomasyon sistemlerine esnek bir şekilde entegre edilebilir. Redüktör tertibatlarının modüler özellikleri, otomasyonu adım adım genişletmeyi ve özelleştirmeyi mümkün kılar. Şirketler, sıfırdan başlamak zorunda kalmadan robotik sistemlerinin işlevselliğini geliştirmek için ek modüller ekleyebilir. Şirketlerin verimli, uygun maliyetli ancak güçlü otomasyon sistemleri geliştirmelerine yardımcı olmak için hassasiyet, çok yönlülük ve uyarlanabilirlik sunarlar.

Lineer kılavuz tertibatı
Lineer kılavuz tertibatları modülerlik özellikleriyle karakterize edilir; bu da raylar, taşıyıcılar ve arabalar gibi farklı elemanların istenen hareket dizilerini elde etmek için birbirleriyle birleştirilebileceği anlamına gelir. Farklı uygulamaların gereksinimlerini karşılamak için yeni modüller eklenebilir veya değiştirilebilir. Bu, esnekliğe katkıda bulunur ve şirketlerin sıfırdan başlamak zorunda kalmadan otomasyon çözümlerini gerektiği gibi özelleştirmelerine olanak tanır. Şirketlerin yüksek performanslı ve uygun maliyetli otomasyon çözümleri geliştirmelerine ve uygulamalarına yardımcı olmak için hassasiyet, esneklik ve maliyet etkinliği sunarlar.

ReBeL® gerinim dalgası dişlisi
ReBeL® gerinim dalgası dişlisi, yenilikçi tasarımı ve çok yönlülüğü ile karakterize edilir. Güvenilir hareket kontrolü sağlamak için hassasiyet ve sağlamlığı bir araya getirir. Yeni modüller, işlevselliği genişletmek veya uygulama gereksinimlerini karşılamak için mevcut sistemlere sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir. Bu, çevikliği teşvik eder ve şirketlerin değişen üretim ihtiyaçlarına yanıt vermesini sağlar. Şirketlerin hala yüksek performans ve güvenilirlik sunan uygun maliyetli otomasyon çözümleri geliştirmelerine yardımcı olmak için hassasiyet, sağlamlık ve çok yönlülük sunar.

Apiro® Modüler dişli kutusu sistemi
Apiro® modüler redüktör sistemi çok yönlülüğü ile karakterize edilir. İstenen hareket kontrolünü elde etmek için birbirleriyle birleştirilebilen dişli kutuları, tahrikler, rulmanlar ve raylar gibi çeşitli bileşenlerden oluşur. Modüler redüktör sisteminin modülerliği, şirketlerin otomasyon çözümlerini gerektiği gibi uyarlamalarını ve genişletmelerini sağlar. Ek işlevler eklemek veya değişen gereksinimlere yanıt vermek için yeni modüller sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir. Çok yönlülüğü, maliyet verimliliği ve uyarlanabilirliği ile şirketlerin hem teknik açıdan sofistike hem de ekonomik açıdan uygulanabilir yenilikçi otomasyon çözümleri geliştirmelerini sağlar. Buradan ilham alın.

Apiro® Başlangıç Kiti
Apiro® Başlangıç Kiti, şirketlerin otomasyona başlamasını kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Çok çeşitli hareket çözümleri gerçekleştirmek için birbirleriyle birleştirilebilen dişli kutuları, raylar, rulmanlar ve sürücüler gibi çeşitli bileşenlerden oluşur. Bu modülerlik, şirketlerin otomasyona adım adım aşina olmalarını ve sistemlerini gerektiği gibi uyarlamalarını sağlar. Başlangıç Kitinin özel bir avantajı da kullanıcı dostu olmasıdır. Şirketlerin derinlemesine uzmanlık gerektirmeden kendilerini robotik dünyasına kaptırmalarını sağlayan entegre bir çözüm sunar.

Münferit montajları ihtiyaç duyduğunuz şekilde birleştirin
Modüllerin birlikte çalışabilirliği, robot kolları, tahrik sistemleri, tutucular veya sensörler gibi münferit modüllerin birbirleriyle uyumlu bir şekilde etkileşime girebilecek şekilde tasarlanmasına dayanmaktadır. Standartlaştırılmış arayüzler ve iletişim protokolleri sayesinde bu tertibatlar birbirinden bağımsız olarak geliştirilebilir ve yine de zahmetsizce birleştirilebilir. Bu, şirketlerin farklı bileşenlerden özel robot çözümleri oluşturmasına olanak tanıyan modüler bir ilke oluşturur. Bu da pazardaki değişikliklere veya yeni ürünlerin piyasaya sürülmesine hızlı bir şekilde yanıt verilmesini sağlar. Şirketler her seferinde sıfırdan yeni robotlar geliştirmek zorunda kalmıyor, mevcut montajları yeniden kullanabiliyor. Genel olarak, "montaj birlikte çalışabilirliği yoluyla maksimum özgürlük" modüler robotikte bir dönüm noktasını temsil etmektedir. Bu yaklaşım, şirketlerin otomasyon çözümlerini tam olarak kendi ihtiyaçlarına göre tasarlayabilecekleri bir olasılıklar dünyasının kapılarını açmaktadır.

igus® Robot Kontrolü
"igus® Robot Kontrol", şirketlerin otomatik sistemlerini hassas bir şekilde kontrol etmelerini ve özelleştirmelerini sağlayan modüler robotik alanında bir çözümdür. Yenilikçi fonksiyonları ve kullanıcı dostu kullanımı ile igus® Robot Kontrol, otomasyon çözümlerinin optimizasyonuna katkıda bulunur ve bir dizi avantaj sunar:
Kendi robot kontrolörünüzü oluşturmak için ücretsiz yazılıma sahip komple robot kontrolörlerinden bireysel motor kontrolörlerine kadar. Sizin için sınır yok. Bizimle iletişime geçin.
igus® montajlarını ve robotlarını yerinde canlı olarak deneyimleyin. Düşük Maliyetli Otomasyon ekibi roadshow ile tüm Avrupa'yı geziyor!
Uzmanlar robotları canlı olarak gösterecek ve bireysel uygulamanızı programlayacak. Kendi yerinizde tavsiye alın ve özel sorular sorma fırsatını yakalayın. Otomasyon çözümlerimizin yüksek kalitesi konusunda kendinizi ikna edin.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 8:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Online:
24h