Dil Değiştir :

Kanıtlanmış gıda ile temas standardı iglidur A181 'in PTFE içermeyen alternatifi, neredeyse aynı fiyata aynı performansı sunar.
%100 iglidur A181 ile karşılaştırılabilir veya daha iyi çalışma performansı - PTFE olmadan
Fiyat iglidur A181'e kıyasla sadece %10 daha yüksek
igus tribo laboratuvarında test edilmiştir (dönen aşınma: 0,3 m/s, 2MPa, 304 paslanmaz çelik; A181PF: 0,57μm/km, A181: 4,6μm/km)

Dr. Orth, PFAS düzenlemesinin mevcut durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
"Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA) PFAS kısıtlama teklifinin değerlendirilmesi üzerinde çalışmaya devam ediyor. Sorumlu komitelerin nihai bilimsel görüşlerinin 2026 yılında açıklanması beklenmektedir. Bu nedenle Avrupa Komisyonu'nun en erken 2027 yılına kadar bir karar vermesi beklenmiyor. 2025 yılında, orijinal teklif halihazırda genişletilmiş ve ilave uygulama alanları ile desteklenmiştir; bu da düzenleyici tartışmanın genişlediğini göstermektedir." [cirs-ck.com] [echa. europa.eu]
igus neden PTFE içermeyen bir malzeme geliştirmeye karar verdi - özellikle gıda teması için?
"Gıda teknolojisi sektöründeki müşterilerimiz, mevzuat açısından uzun vadede güvenli olan malzemelere ihtiyaç duymaktadır. PTFE, PFAS ailesine aittir ve bu nedenle otomatik olarak mevcut tartışmanın merkezinde yer almaktadır. Nihai kurallar ne olursa olsun, müşterilerimize gelecekteki olası kısıtlamalardan etkilenmeyen çözümler sunmak istiyoruz. Gıda ile temas eden malzemeler özellikle katı temizlik ve hijyen standartlarına tabidir. PTFE içermeyen bir malzeme, en başından itibaren net ve güvenilir bir başlangıç noktası sağlar."

Dr. Magnus Orth ve malzeme geliştiricisi Lena Arnold, igus test laboratuvarında
PTFE içermeyen bir kaymalı yatak malzemesi geliştirirken karşılaştığınız teknik zorluklar nelerdi?
"PTFE, düşük sürtünme katsayısı ve iyi kuru çalışma özellikleri söz konusu olduğunda geleneksel olarak önemli bir işlevi yerine getirir. PTFE olmadan çalışan bir alternatif geliştirmek, tribolojik özellikleri tamamen yeniden düzenlemek anlamına geliyordu. Gıda ile temas eden uygulamalar için ek gereksinimler vardır: temizlik ve ortama direnç, düşük migrasyon, güçlü mekanik özellikler. Tüm bu noktaları güvenilir bir şekilde karşılayan bir çözüm bulana kadar birçok malzeme kombinasyonunu test ettik. Bu nedenle yeni malzeme, alternatif katı yağlayıcılar ve optimize edilmiş bir polimer matrisin kombinasyonuna dayanmaktadır ve bu kombinasyon birlikte sağlam, gıda sınıfı bir genel profil ortaya çıkarmaktadır."
Yeni malzeme gıda sektöründeki kullanıcılara ne gibi avantajlar sunuyor?
"Her şeyden önce, özellikle devam eden PFAS yönetmeliği göz önüne alındığında planlama güvenliği sunar. Müşteriler, gelecekteki tasarımdan bağımsız olarak malzemenin tamamen kullanılabilir kalacağından emin olabilirler. Teknik açıdan, iyi kuru çalışma özellikleri, yüksek aşınma direnci ve temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerine karşı direnci ile etkileyicidir. Bu da onu güvenilirlik, hijyen ve kısa bakım aralıklarının önemli olduğu gıda üretimindeki tipik uygulamalar için uygun hale getirir."

İgus'un gelecekteki gelişimi nasıl görünüyor?
"Yeni materyal önemli bir adımdır, ancak son adım değildir. Daha yüksek yük, daha yüksek sıcaklık veya aşındırıcı ortam içeren uygulamalar için PTFE içermeyen başka malzemeler de geliştiriyoruz. Amaç, müşterilerimize hem teknik hem de mevzuat açısından uzun vadede uyumlu, modern, PFAS içermeyen kaymalı yatak malzemelerinden oluşan geniş bir portföy sunmaktır."

PTFE veya PFAS'ın yasaklanmasına ilişkin güncel tartışmalar ışığında, kaymalı yataklarımızla ilgili tüm önemli bilgileri burada bir araya getirdik. Ek olarak, PTFE içermeyen veya kritik veya sağlığa zararlı olduğu düşünülen PFAS için test edilmiş tüm iglidur malzemelerinin bir listesini bulacaksınız.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat