Dil Değiştir :
Chainflex'ten esnek kablolarımız genellikle dört yıla kadar garantiye sahiptir ve elbette bu yılki birçok yeni ürünümüz de öyle. Tahrik teknolojisi için kapsamlı portföy genişletmeleri sunuyoruz. Burada PVC dış kılıflı kablolara odaklanıyoruz, çünkü bu uygun maliyetli ve aşınmaya karşı son derece dayanıklı malzeme birçok uygulama için idealdir. Ayrıca hizmet ömrü hesaplayıcımız ve orta gerilim kabloları, termal kompanzasyon kabloları ve fiber optik kablolar gibi ürün yelpazemiz hakkında da haberler olacak.

... sertifikalı güvenlik için
Servo ve motor kablolarımız için yeni UL sıcaklık derecesi. CF30, CF31, CF270.ULD, CF210.UL ve CF21.UL kablo serileri artık +90°C UL sıcaklık derecesi ile sertifikalandırılmıştır. Bu, bu seriler için uygulama aralığını genişletir ve elektrik uygulamaları planlanırken ek güvenlik sağlar.

... ve 10 milyon çift vuruş garantili olağan güvenilirlik ile.
CF 130.UL kablo serimizin ürün genişletmesi. Şimdi 10 milyon çift vuruşa kadar garantili hizmet ömrü sayesinde kullanımda daha da fazla güvenlik. PVC dış kılıf sayesinde bu kablo enerji zincirinde aşınmaya karşı son derece dayanıklıdır.

... garantili hizmet ömrünü daha da kolay hesaplamak için
Kullanılan kablonun hizmet ömrünün hassas hesaplamaları. Basit, güvenilir ve doğru: kablonun uygulamanızda ne kadar dayanacağını tam olarak bilin! Bireysel uygulamanıza uygun seçtiğiniz kablonun sertifikası ve fiyat kontrolü dahil.

... sabit sıcaklıkların güvenilir şekilde izlenmesi için
N (Cr-Si) termokupllu CFTHERMO.N.001, termal dengeleme kablosu olarak ürün yelpazesine eklenmiştir. Özel bir özellik, termokuplun -200°C ila +1.300°C arasındaki daha yüksek sıcaklık aralığıdır.

... Siemens S200 için uygun kablo
Ölçüm sistemi kabloları ve servo kabloları portföyümüzün genişletilmesi sayesinde, Siemens S200 sürücüleri artık kablolarımızla da çalıştırılabilir. Kablo demetsiz veya doğrudan konnektörlü olarak mevcuttur.

... 36 saat içinde temin edilebilir ve yüksek güç aktarımları için idealdir
İgupren dış kılıflı CFCRANE orta gerilim kablosu 6/10kV orta gerilim için kullanıma hazırdır ve 400 metreye kadar olan mesafelerde bu yüksek güç iletimini yönetir. Ve bu, e-zincirinde 10 x d'lik bir bükülme yarıçapı ile. Bu kablo şu anda stoklarımızda ve 36 saat içinde gönderilmeye hazır.

... uzun yolculuklarda güvenilir veri iletimi için
Fiber optik kablolarımız herhangi bir veri yolu sistemi için kullanılabilir ve yüksek düzeyde elektromanyetik uyumluluk sağlayarak uzun mesafeler boyunca veri iletebilir. Yeni kesitlerimiz, e-zincirinde 5 x d'ye kadar küçük bükülme yarıçaplarında verileri güvenilir bir şekilde iletebilir.

... Bosch Rexroth için uygun hibrit kablo CF280.UL.H402.15.04.D
Hibrit kablo portföyümüzün genişletilmesi sayesinde, Bosch Rexroth tahrikleri artık kablolarımızla da çalıştırılabilir. Kablo demetsiz veya doğrudan konnektörlü olarak mevcuttur.

... Daha fazla güvenlik için 12 ay ek süre
Benzersiz chainflex garantisi artık 4 yıl ve 12 ay daha uzatıldı! 3,800m²'lik test laboratuvarında yapılan çok sayıda test, böyle bir garanti vaadini mümkün kılmaktadır!

... e-zincir® ve kablo kanalı için
E-zincir ve kablo tavasında kullanım için UL listeli esnek motor ve kontrol besleme kabloları. Listelenen bu motor ve kontrol kabloları sürekli hareket ve zincirden kablo tavasına kesintisiz geçiş için idealdir.

... kara ve açık deniz uygulamalarında operasyonel güvenilirlik
CFSPECIAL.572'nin genişletilmesiyle, asılı üstten tahrik uygulamaları için portföy genişletilmiştir. Denizcilik sektöründe kullanım için DNV onayı da buna dahildir.

... PVC dış kılıflı esnek kablo
Yeni PVC kablolarımız yağsız uygulamalar için doğru seçimdir. Tipik sektörler arasında ağaç işleme endüstrisi, ambalaj endüstrisi ve malzeme taşıma yer almaktadır.

... temiz odada daha da fazla güvenlik
CFCLEAN kablo elemanlarının garantili hizmet ömrünün 40 milyon çift vuruşa çıkarılması ve eş zamanlı olarak akım taşıma kapasitesinin artırılması.

... operasyonel güvenlik dünya çapında garanti edilmiş ve onaylanmıştır
chainflex PTFE kullanmaz! Yeni logo, igus chainflex kabloda PTFE'nin ortadan kaldırıldığını doğrulamaktadır. Genel bir yasak ilan edilmesi durumunda, hiçbir chainflex kablonun atılması veya değiştirilmesi gerekmez ve herhangi bir endişe duymadan dünya çapında kullanılmaya devam edilebilir.

... kablo değişimi artık çok kolay
Yeniden doldurma elemanı, chainflex CASE nakliye ve depolama çözümünü daha da pratik ve sürdürülebilir hale getirir. Her iki CASE boyutu için de mevcuttur ve kablonun doğrudan kutudan çözülmesini sağlar.

... chainflex® laboratuvarında test edilmiştir ve garantilidir
chainflex portföyü, yeni kesitlere sahip altı kablo serisini içerecek şekilde genişletildi. Kablolarımız benzersiz chainflex garantisi ile birlikte gelir ve kendi test laboratuvarımızda test edilmiştir.

... TPE dış kılıf sayesinde dayanıklı
CF38 üst düzey motor kablosu serisi kurulum alanından tasarruf sağlar ve aynı zamanda -35°C'ye kadar düşük sıcaklıklara dayanabilir. Yeni kesit ile CF38 ailesini genişletiyor ve aynı zamanda üretimi durdurulan CF35.UL modelinin yerini alıyoruz.

... TPE yüksek kaliteli tek damarlı kablo sayesinde
Yeni CF340.100.01, CF340 tek damarlı kablo ailesine bir ektir ve sağlam TPE dış kılıfı sayesinde enerji zincirindeki küçük kurulum alanları ve uzun yolculuklar için idealdir.

... kuru ortamlar için özel olarak geliştirilmiştir
CF211 ölçüm sistemi kablo serisi SINAMICS V90 tahrik sistemi için genişletilmiştir. PVC kılıf sayesinde kuru ortamlar için sağlamlık garanti edilmektedir. Yeni chainflex CF211.030, metre bazında satılmakta veya stoktan bağlantıya hazır olarak temin edilebilmektedir.

... CAT7'ye kadar CAN bus ve Ethernet için
CFROBOT8.PLUS'ın hizmet ömrü, +/- 360°/m'ye kadar daha büyük burulma açısı ile artırılmıştır ve dar kurulum alanlarındaki sorunları çözer.

...100.000.000 çift vuruş garantili CF98.PLUS ve CF99.PLUS
Yeni kontrol kablosu CF98.PLUS ve CF99.PLUS, 100.000.000 çift strok veya 3 x d bükülme faktörü ile en uzun dayanıklılığa ulaşır.

... Bosch Rexroth'un ctrlX DRIVE tahrik sistemi için genişletildi
Bosch Rexroth'un MS2N serisi sürücüleri için uygundur, maliyetleri %50 oranında azaltır ve olağan hizmet ömrü garantisini alırsınız.

... SINAMICS 210 sürücüler için ...
Yeni PVC hibrit kablo ile CF220.UL.H kablo serisini tamamlıyor ve böylece daha da fazla çeşitlilik sunuyoruz. Yüksek kaliteli PVC dış kılıf sayesinde maliyetlerden %15,3 tasarruf edebilirsiniz.

... şimdi DNV onayı ile
Yeni DNV onayı ile CFSPECIAL.5XX serisi, açık deniz sondaj kulesi uygulamaları için mükemmel bir çözümdür.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat